This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 封装方向、回流时间和 Di 可洗性

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/808612/packaging-orientation-reflow-time-and-di-washability

主题中讨论的其他器件:LM7372

您好!

我 需要 LM7372MRX/NOPB 器件的封装方向、回流时间和 Di 可洗性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sonali、

    有关 LM7372封装的信息、请参阅"质量和封装"选项卡上的相应文件夹:

    http://www.ti.com/product/LM7372/pinout-quality

    "MSL 等级/回流焊峰值温度"列指定回流焊峰值温度: 3-260C-168 HR (在本例中为260°C)。

    为进一步明确、我们经常向客户参考应用手册 AN-2029。  本说明重点介绍了建议的工艺时间和温度:

    http://www.ti.com/lit/an/snoa550e/snoa550e.pdf

    LM7372数据表最后几页的图中封装方向信息位于封装材料信息( 第24页)下。

    参考卷带放置和方向图时、请注意引脚1在 Q1中朝向、这样每个部件都将引脚1放在卷带上分配空间的左上角。

    根据我团队的经验以及我们的封装的有意设计、该器件是可水洗的。

    希望此帖子和资源能够提供您所需的见解。

    谢谢、

    Alec Saebeler