Other Parts Discussed in Thread: LM211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM211 由于 LM211差分比较器响应时间快(165ns)、因此在我们的应用中使用。
我们的电压比较电路如下图所示。 该电路由 三部分组成: 分压器电路、二极管钳位电路和电压比较器电路。 二极管钳位电路的电压为15V、 LM211的正负电源为15V 和-15V 、基准电压为8V。
在我们的应用中、 要测量的电压(V1)始终很高、 考虑 到二极管 D1导通时二极管的正向压降(0.7V)、LM211的引脚 IN+的电压高达15.7V。
根据 LM211的数据表、输入电压不得超过15V。