This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL072-EP:温度系数

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/808577/tl072-ep-temp-coefficient

器件型号:TL072-EP

一个关于温度的问题。 使用 TL072-EP 时的效率系数。

在数据表的 E/C 表中、显示了整个温度范围内的输入失调电压为8mV、最大值。 然而、18uV/度的温度系数是否考虑到了这个8mV、max? 还是需要单独计算?

我们对此感到困惑。 请帮助评论。 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    该规格意味着在整个温度范围内、Vio 将处于+/-8mV 范围内。  

    温度系数列表是一个典型值、这意味着对于典型器件、Vio 的变化不会超过每1C 温度变化18uV ...但在任何情况下、Vio 在整个温度范围内始终处于+/- 8mV 以内。