This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:LM2904AVQPWR:您能否提供输入失调电流与温度间的关系曲线?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/808725/lm2904-lm2904avqpwr-could-you-provide-input-offset-current-vs-temperature-curve

器件型号:LM2904

你(们)好  

客户希望  在 LM2904AVQPWR 上获得输入失调电流与温度间的关系、

请提供。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    下面是一些示例数据。 数据表限制为150nA、温度范围为-40°C 至125°C