This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:REGF、REGS 输出电压

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799135/xtr111-regf-regs-output-voltage

器件型号:XTR111

大家好、

我的客户将 XTR111用于4-20mA 输出应用。

如数据表中所述、我们可以为4-20mA 输出添加电阻分压器。

客户具有0-10V 信号输入、因此他们需要10V 基准电压。

他们是否可以仅使用 REGF 和 REGS 生成针对此基准电压的10V?  

这是否会长期存在一些问题?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    XTR111的内部电压基准具有+/-5%的制造容差。 因此、我不会直接使用内部稳压器来驱动电阻分压器。 为10V 电压基准芯片供电的原因是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    客户可以使用稳压器生成10V 参考点、以便 XTR111从0-10V 输入信号生成4mA-20mA 输出。

    下面的原理图适用于采用0-10V 输入、RSET=5kOhm 的应用。  在 REGF 和 REGS 上连接两个电阻器(REGF/REGS 两端为19.6kOhm、REGs 与 GND 之间为8.4kOhm) 将生成10V 基准电压;输入端的电阻分压器(R1=40kOhm、R2=10kOhm)如下所示。  VSP 电源应至少超过 VIN 2.5V、因此使用大于13V 的 VSP 电源。

    如 Kai 所述、稳压器的精度仅为+/-5%。  如果客户需要更高的精度、建议使用外部精密10V 基准。  

    请参阅下面的内容。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis、

    感谢您的分析。

    客户需要高于5%的精度、因此我建议他改为外部10V 基准。

    谢谢!

    James