This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/INA223:PC 场

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807474/rtos-ina223-pc-field

器件型号:INA223

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好。

选择 INA223作为功率检测器。

我们被要求计算系统功率在100%、80%、60%、40% 20%、10%、 Pmax 的8%、5%、3%。

请为我们提供功率增益的最大误差(偏移)吗?

在 VSENSE =(VIN+)–(VIN-)= 10mV、VS = 3.3V 且 VIN+= 12V 时、电源测量误差列显示为+-1、5%FSR、
%FSR 的含义是什么?如何计算1.5%的 FSR?

我的条件如下所示

VIN=12V

Pmax = 90瓦

Rshut = 10m Ω

电流分流电压增益= 128V/V

总线电压增益= 0.1V/V

功率增益= 4.267

感谢您的帮助!

你好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、CY Hou、

    感谢您考虑使用德州仪器。 我现在正在研究您的问题。 要回答您的问题、我需要向我们的设计工程师了解一些详细信息。 因此,我明天将尝试为您提供答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、你好、你好、你好、

    %FSR 转换为 Vout 的满量程百分比。 在线性运行范围内考虑 Vout 的满量程范围、该范围对应于电源电压减去相对于 VS 功率的摆幅、再减去相对于 GND 规格的摆幅。

    功率增益来自基于性别的暴力和 GSV 设置以及衰减系数。 要获得 POWERGain,您可以使用 GPV*GSV/3。 至于最大功率误差或测得的输出与理想输出之间的最大电压增量,您将获得满量程 Vout*最大功率测量误差。

    在 Excel 工作表中、我展示了如何根据数据表的各种误差规格计算%FSR 功率测量误差。 我得到的值略低于数据表中的值、我认为这可以归因于我们在调整差异范围以适应更大样本集的情况下进行测量时观察到的总误差。

    从您的工作条件来看、我们认为您需要修改一些设置、以便进行正确的功率测量。 如果我们看看总线测量的输出是多少、我们可以看到12V*0.1V/V=1.2V、这是可以接受的。 但是、如果看一下电流的输出是多少、我们可以看到90W/12V*10mohm*128V/V=9.6V、这远远超过了最大输出电压甚至最大电源电压 为了使功率测量有效、电流测量还必须在有效的测量范围内。

    INA223校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CY Hou、

    正如我在上面所说的、您需要对您的设置进行一些调整。 通过一些调整和定义的电源电平、我认为您应该能够使用我在上面提供的信息计算预期误差。  因此、我认为您的问题已得到解决、因此将关闭此主题。  但是、如果您确实需要有关此主题的进一步支持、请在下面回复以重新打开主题。