工具/软件:TI-RTOS
你(们)好。
选择 INA223作为功率检测器。
我们被要求计算系统功率在100%、80%、60%、40% 20%、10%、 Pmax 的8%、5%、3%。
请为我们提供功率增益的最大误差(偏移)吗?
在 VSENSE =(VIN+)–(VIN-)= 10mV、VS = 3.3V 且 VIN+= 12V 时、电源测量误差列显示为+-1、5%FSR、
%FSR 的含义是什么?如何计算1.5%的 FSR?
我的条件如下所示
VIN=12V
Pmax = 90瓦
Rshut = 10m Ω
电流分流电压增益= 128V/V
总线电压增益= 0.1V/V
功率增益= 4.267
感谢您的帮助!
你好