This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:Vpu 的最小电压是多少?,它是否需要高于 VS 电压?

Guru**** 2964940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/808353/ina3221-what-s-the-min-voltage-for-the-vpu-whether-it-need-to-be-above-the-vs-voltage

器件型号:INA3221

大家好 、

 VPU 的最小电压是多少, 它是否需要高于 VS 电压? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    虽然未明确说明、但最小工作 VPU 电压应为2.7V。 只有在设计中使用 VPU 和 PV 引脚时、才会出现这种情况。 如果不使用器 件的电源有效(PV)特性、则 VPU 和 PV 可保持开路/悬空。

    如果用户希望 PV 上拉至 VS、VPU 引脚的电压可以与 VS 相同。VS 的最小工作值为2.7V、因此 VPU 也可以在2.7V 的最小值下工作。 VPU 引脚不需要大于 VS、但如果 VPU 电压大于 VS、 然后、用户可能需要按图25所示对 VPU 电压进行分压、因为 PV 引脚的电压不能超过7.1部分绝对最大额定值表中规定的6V。

    此致、

    Peter Iliya