This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:IN+/IN-序列

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807388/ina302-sequence-of-in-in-

器件型号:INA302

大家好、团队、

我有一个有关 INA30x 系列的基本问题。 在添加 VS 之前、是否可以添加 IN+、IN-?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    请参阅 INA30x 数据表第9节-电源相关建议中的建议。 通常、建议在连接输入之前对 Vs 施加电源。 如果必须首先连接输入、则应在 Vs 处连接 RC 滤波器、以限制启动期间流入 Vs 引脚的电流。

    如果您的问题得到了解答、请单击绿色按钮"这已解决了我的问题"。 谢谢!

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    感谢您的回答!!

    我与客户一起检查了情况。 电压为12V。 压摆率为12V/800us = 0.015us。 在这种情况下、客户可以添加 IN+、IN-、对吧?

    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satosi-San,

    是的、这应该没问题。

    此致、

    Ian Williams