This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA564:在电源轨电压为1V 且未连接负载的情况下、OPA564消耗~200mA 的电流

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801671/opa564-my-opa564-consumes-200ma-of-current-at-a-supply-rail-voltage-of-1v-with-no-load-connected-to-it

器件型号:OPA564

大家好、

我对要测试的分立式 OPA564运算放大器有疑问。  我将 OPA564AIDWD 配置与器件顶部的散热焊盘搭配使用。 OPA564使用表面贴装到试验电路板适配器连接到试验电路板。  运算放大器的负电源轨和正电源轨通过电压选择旋钮连接到双输出、线性、直流、台式电源。 其中一个电源输出产生相对于电源接地的负电压、而另一个输出产生相对于电源接地的正电压。

在连接引脚1、7、8、10、11、 通过试验电路板电源轨将一个43k 欧姆的电阻器从负电源轨连接到引脚12 (ISET)、并连接引脚2、3、4、 19至电源的正输出、我发现运算放大 器消耗了大量电流、根据我的电源的内置电流表、在+/-1V 电源电压下消耗了大约200mA 的电流。 由于未连接运算放大器的输入或输出、因此该数字看起来相对较高。

通过在引脚15至引脚5之间的器件上放置一个10k Ω 电阻器、并在引脚5至接地之间连接另一个10k Ω 电阻器、我能够形成如图所示的单位增益放大器。 35的数据表。 但是、这样做不会改变 流经电源轨到 OPA564的大量电流。

我的问题是:

1、该运算放大器即使在没有负载连接的情况下也会消耗如此大的电流、这是否正常? 我过去曾使用过其他运算放大器、它们在空载状态下通常不会消耗太多电流。  

2.为了正确连接该运算放大器、我还需要做些什么吗? 我相信我已经按照图中所示连接了 OPA564。 35的数据表。 我还移除了器件上的电源轨电容器、以确保不会由于电容器损坏而发生短路。  

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tedd、

    您能否为我们提供 OPA564电路的原理图? 确保显示电源、输入信号源和输出负载。 以下是您当前问题的答案:

    我的问题是:

    1、该运算放大器即使在没有负载连接的情况下也会消耗如此大的电流、这是否正常? 我过去曾使用过其他运算放大器、它们在空载状态下通常不会消耗太多电流。

    否 如果 OPA564未驱动负载、则电流应接近40mA。 您是否已检查 OPA564的输出、以查找振荡或其他奇怪的东西?

    2.为了正确连接该运算放大器、我还需要做些什么吗? 我相信我已经按照图中所示连接了 OPA564。 35的数据表。 我还移除了器件上的电源轨电容器、以确保不会由于电容器损坏而发生短路。

    您如何为 VDIG 供电? 如果数据表 PG 上的电源指南。 未遵循14可能会损坏 OPA564、因此可能会导致电流过大。 此外、请注意导通 PG。 23在"耐热增强型 PowerPAD 封装"部分中、它表示" PowerPAD 应与 V–处于相同的电压电势"。 PG 上也说明了这一点。 6在"引脚配置"下"PowerPAD 在内部连接至 V、因此始终需要将 PowerPAD 焊接到 PCB、即使对于功率耗散较低的应用也是如此。" 这适用于顶部和底部 PowerPAD 封装类型。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程