This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:INA3221现在、当电流为0A 时、有时为#39;s 0x8000、有时为0x0000、

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: INA3221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/808002/ina3221-ina3221-now-when-the-current-is-0a-sometimes-it-s-0x8000-sometimes-0x0000

器件型号:INA3221

大家好 、

我的客户 现在正在使用 INA3221、当电流为0A 时、 有时为0x8000、 有时为0x0000 、在我看来、它们也是0。

我们是否可以一直将其设置为0x0000、而不是0x8000、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    一旦我们丢弃符号位、这两个表示都将提供0的振幅。 因此,我同意我们应将两者都视为"0"。

    此致、Guang