This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:连接 PC 和 DRV2605EVM-CT

Guru**** 2556970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605EVM-CT, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801961/usb2any-connecting-a-pc-and-drv2605evm-ct

器件型号:USB2ANY
主题中讨论的其他器件:DRV2605EVM-CT

我被告知需要购买 USB2ANY 适配器来将 DRV2605EVM-CT 连接到 PC。 很显然、USB2ANY 通过 USB 连接到 PC。 DRV 是否连接到单独的 USB、因为它没有像我在 USB2ANY 上看到的那样具有10引脚连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我们不直接从精密放大器 e2e 论坛中支持 USB2ANY、但在遇到问题时、我们会或多或少地充当交通主管。 请联系支持 DRV2605EVM-CT 的"电机驱动器"e2e 论坛。 他们应该能够帮助您解决 USB2ANY 和 EVM 接口问题。

    如果您可以在此论坛上关闭 USB2ANY e2e 查询、我们将不胜感激。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程