This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240-Q1:共模电压漂移对输出偏置电压的影响

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807293/ina240-q1-effect-on-output-bias-voltage-by-common-mode-voltage-shift

器件型号:INA240-Q1
主题中讨论的其他器件:INA240

大家好、

我的客户正在调查将 INA240用于100个订单电流测量应用。

它们希望通过图29中所示的配置提供2.5V 的输出偏置电流。 "中间电源电压输出"。

请参阅随附的图。

在图中、VCM 是电池电压、在10V 至12V 范围内变化。

由于这种 VCM 变化、客户担心输出偏置电压(理想情况下为2.5V)可能会发生变化。

我想 VCM 变化对 Vbias 的影响主要受50k/(R1+R2)的影响、您能否就此提供关系或数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户的问题是可以理解的,但不是必需的。 在考虑“VCM”的影响(或不考虑)时,请记住以下几个要点

    第一个“VCM”由全差动输入有效地从输出级去耦。 因此,第二级的共模输入电压与“VCM”无关。 根据差分输入电压、它将相对于接地向上或向下移动、但范围非常有限、在接地和电源 VS 之间。

    其次,当共模输入电压(同样,不是由于 VCM)到第二级发生变化时,“VBIAS”将随之移动是正确的,但这是共模效应,将在器件输出端被抵消。 如果“VBIAS”由于 REF1/2的改变而改变,这种行为与此不同。 这是由差分放大器操作导致的。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、

    我想通过电子邮件转到离线讨论、以进一步提问。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujihara-San、

    由于我们正在脱机工作,因此我将关闭该线程。 准备好后,请随时单击“这解决了我的问题”按钮

    此致、Guang