This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:在生成的波形中获取噪声

Guru**** 2770065 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8806, OPA551, OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801646/opa552-getting-noise-in-part-of-a-generated-wave

器件型号:OPA552
主题中讨论的其他器件:DAC8806

大家好、我将使用 DAC8806生成方波。 然后、我将驱动一个4011运算放大器、该运算放大器随后驱动 OPA552。  在运算放大器前面、信号看起来很干净。 OPA552使用电阻器增益比提供6x 增益。 电源轨为-9V 和+41v。  DAC 的刷新时间为200ns。 在~2000ns 时、方波是干净的。 我该怎么做才能获得更干净的波? 我目前正在使用 OPA552驱动50fp 电容器、以努力清除信号。 我今天还订购了一些 opa551。 您是否对如何获得更清洁的波形有任何建议? 您看到的抖动约为1us 或1MHz。 图片是 OPA552之前和之后的图片。 在 TINA 中、我无法生成此 noise.e2e.ti.com/.../dac8820-positive-only-30v-peakB.TSC-_2D00_-TINA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午道格  

    这些波形指示低相位裕度、您能否布置精确的电路- TINA 文件会更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1411.dac8820-positive-only-30v-peakB.TSCI在原始帖子中添加了一个 TINA 文件和一个 pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Doug、这使得这变得简单、

    很可能您的反馈和增益 R 过大、从而导致环路极点与反相节点上的电容。 我尝试了 LG 相位裕度仿真、结果显示为48deg、还不错-但如果输入 C 实际高于数据表、则会迅速降级。 我尚未检查模型中的输入 C (下一篇 Planet Analog 文章)、只是在 LG 仿真中使用了规格行。  

    在上面、您说您的电容负载为50fF?? 确定您不是指50pF?

    如果我把它加到 LG 仿真中、它会下降到33度。

    我会尝试将射频和 R2降低10倍、除非是负载问题、否则应解决此问题-我还看不到任何负载。

    e2e.ti.com/.../OPA552-stability.docx

    e2e.ti.com/.../OPA552-LG-updated.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、我将尝试将电阻器降低十倍。 非常感谢。 我会随时向您发布我的结果。 我明天就应该知道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    Michael 就在标记上;这是一个低相位裕度问题。 在上部图像中的第二个脉冲尤其明显的非常大的纹波具有接近5V 的过冲、这表明相位裕度大约为35%。 至少这正是 TI《模拟工程师口袋参考书》中的"图47:稳定性-相位裕度与过冲百分比间的关系"图所示的内容。 这符合 Michael 的评估。 您可以在此处找到口袋参考书:

    这种过冲、振铃行为结果可能是施加到 OPA552输出端并与 OPA552开环输出阻抗(Zo)配合使用的负载电容的结果。 您表示输出负载电容为50FF、或可能为50pF、但您尚未提到将 OPA552输出连接到 O 示波器的电缆或探头的电容。 这肯定会增加连接到输出端的50 XF 电容。 此处显示的数据表很好地指示了 OPA552 C 负载能力以及相关的过冲百分比。

    请注意、这是小信号行为、您的信号按其电平为大信号。 因此、压摆率进入总体瞬态响应。 但是、在增益为+6.6V/V 的情况下、OPA552明显具有小于100pF 的明显过冲。

    此外、反馈环路内产生的极点、运算放大器反馈电阻器和运算放大器输入电容在一定程度上减小了相位裕度。 您使用的是56k 射频和10k RI。 将其值减少10倍、看看这是否有助于减少振铃。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程