This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA140:它可以用作比较器吗?

Guru**** 2968080 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA140, OPA197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807906/opa140-can-it-uses-as-comparator

器件型号:OPA140
主题中讨论的其他器件: OPA197

大家好、

快速问题、OPA140是否可以用作比较器? 它内部是否有背对背二极管?

谢谢!

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    OPA140可被用作一个比较器、此类应用中使用运算放大器时、需要考虑运算放大器的限制。 OPA140数据表图37 -等效内部 ESD 电路及其与典型电路应用的关系、未在 JFET 输入端显示任何背对背二极管、这并不是太令人惊讶。 在双极输入运算放大器上更常见的是背对背输入二极管。

    请注意、共模输入电压(VCM)限制在高端上的最大正电压(V+)- 3.5V、不应超过该值。 低 VCM 为(V-)- 0.1V、因此这不是问题。

    较新的 OPA197采用 RIRO 架构、因此是一款非常出色的比较器、它允许 VCM 范围在正负电源轨基础上向外扩展100mV。 它的过载恢复时间比 OPA140快、压摆率为20V/us、等于 OPA140的压摆率。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程