This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO121:如果输入电源断电、输出将变为高电平

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, ISO121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807638/iso121-if-input-power-supplies-are-down-output-goes-high

器件型号:ISO121
主题中讨论的其他器件:ISO224

我们可以在输入侧关闭+/- 5V 电源的情况下运行。  输入引脚接地。  输出侧电源在+/- 5V 时开启。  输出超出对+轨的控制。  是否有某种已知的方法来处理此问题?  理想情况下、我们希望输出为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、欢迎参加我们的 e2e 论坛!

    遗憾的是、在 ISO121上的+/- VS1未加电的情况下、我们无法保证输出电压是多少。 我们确实有一个您可能会考虑使用的较新的隔离放大器- ISO224、它在高侧电源缺失时具有0V 差分的失效防护输出电压、因此这可能是您的潜在解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ISO121是唯一一款工作电压足以满足我们应用需求的放大器。 我们只需采取额外措施来识别和防止出现错误的输出。