This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:有关 OPA211器件规格的问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801966/opa211-question-about-the-spec-of-opa211-device

器件型号:OPA211

大家好、

   我的客户想知道 OPA211器件的以下规格、但我没有通过数据表找到它们。 请帮您检查并提供这些信息吗? 非常感谢!

   差分模式输入电压范围(V);

    2. 增益为0dB (MHz)时的开环带宽;

   3.输出容 性负载 能力(pF);

    4.输入引脚的最大可接受电压 (V);

   5.输出引脚的最大可接受电压(V)。

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhenguang,

    您客户问题的大多数答案都可以通过查看 OPA211数据表来回答。

     差分模式输入电压范围(V);-请参阅表6.1中的输入电压。

        2. 增益为0dB (MHz)时的开环带宽;-来自 PG 的电气特性表。 9.另请参见 图9。 PG 上的增益和相位与频率间的关系图。 15.

    GBW 增益带宽积 G = 1V/V、典型值为45MHz

      3.输出容 性负载 能力(pF);

    图 在 PG 上为28。 18提供了完整的 Cload 信息。

        4.输入引脚的最大可接受电压 (V);

    见问题编号 1。

       5.输出引脚的最大可接受电压(V)。

    输出引脚通常为输出负载提供/灌入电流、输出电压将处于由输入电压和闭环增益设置确定的特定电平。 输出引脚通常不会向引脚施加外部电压。 如果输出端假定输出电压电平正确并且一个外部电压被直接施加到输出引脚上、那么有可能输出晶体管被强制进入过压/过流状态、在这种情况下它们将被损坏。

    在正常运行条件下、输出引脚可以摆动到靠近电源轨的位置、如电气特性表中所示:

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程