This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201-Q1:我对 TLV3201-Q1的绝对最大额定值有疑问。

Guru**** 2502235 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807736/tlv3201-q1-i-have-a-question-to-absolute-maximum-rating-for-tlv3201-q1

器件型号:TLV3201-Q1

大家好、

我对 TLV3201-Q1的绝对最大额定值有疑问。  

该器件具有输入引脚的电压和电流范围。 即使输入引脚的电压小于-10V、输入引脚上的电流也小于10mA、这是否没有问题?

我们的客户使用电阻器将输入电流限制在10mA 以下。 在这种情况下、即使输入电压超出最大额定值、也不会产生任何影响。 正确吗?

此致、

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西村-圣

    由于 ESD 二极管、输入引脚上的电压将始终钳制到您的电源轨。

    只要此输入信号中的电流小于10mA、就不会损坏数据表表中表7.1中脚注2中的器件。

    此致、
    Jonny