This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:如何为 AMC1301和 AMC1200选择分压电阻

Guru**** 2951260 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801922/amc1301-how-to-choose-divider-resistor-for-amc1301-and-amc1200

器件型号:AMC1301
主题中讨论的其他器件: AMC1200

大家好、

  我的客户正在使用 AMC1200/AMC1301测量5V 总线。 分压电阻为120k/2.4k。 1200工作正常、但1301可能会有一些偏差。 将电阻器更改为800/20时、结果对于1301是良好的。 我的问题如下、

  • 我认为这种偏离是来自1301的 IB、对吧?
  • 对于1200和1301的分压电阻器选择、我们有什么建议吗?
  • 导致1200和1301不能是 P2P 的原因是什么?

感谢您在这里的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lin:

    您是否看过 AMC1301数据表的第10.2.2节?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 但您意味着120k/2.4k 和120/2.4 将具有相同的结果?  只需要在 VINN 的输入引脚上添加 R3'?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    选择电阻分压器可以选择将电压输入到放大器输入范围的值、您愿意耗散的功率以及您可以承受的偏移和增益水平。 AMC1301中的偏置电流将具有偏移和增益问题、而较大的电阻值用作"搜索"。 较大值的电阻器(2.4K 与20欧姆)会因偏置电流而产生差异。

    从技术上讲、AMC1200和 AMC1301是引脚兼容的、差值位于放大器的输入部分、如两个方框图中所示- AMC1200没有 VCM 块、并且输入级上没有相同的电阻元件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    同时执行这两项操作、使分压器的电阻尽可能小、并添加补偿电阻器。

    另请参见此处:

    e2e.ti.com/.../sbaa215.pdf

    Kai