This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:60V 器件

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807994/ina226-q1-60v-devices

器件型号:INA226-Q1

尊敬的团队:

我们是否有 AECQ100的路线图、并且可以支持高达60V 的电压?

请随时向我发送邮件:a0235746@ti.com

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我将通过电子邮件解决此问题 请单击按钮"此问题已解决"以关闭该主题。 谢谢!

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应