This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:LMV321是否可用于比较器?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV321, LMV321A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800949/lmv321-can-lmv321-be-used-to-a-comparator

器件型号:LMV321

你(们)好

  我们设计了一个电路、例如下面的电路、它可以检测  VCC_12V 是否对地短路。 当我们试用生产100套时,我们发现4套 LMV321失败。  IN+和 IN-之间的电压为0V、但输出为5V。 我们更改新的 LMV321、输出为0V。 您能不能对电路做评论? 它是否合适?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    有几个问题:

    1、为什么不使用比较器?

    2.为什么要使用这么多的二极管? 二极管是不够的吗?

    您超出了 LMV321的共模输入电压范围。 请参阅数据表的第7.6节。 我会在 LMV321的引脚3与 GND 之间连接一个电阻器、从而形成一个分压器、使输入电压降至允许的共模电压范围。 将一个小电容与该电阻器并联、以滤除快速开关瞬变。 引脚1 LMV321也是如此。 不要将+5V 直接连接到引脚1、而是使用合适的分压器。

    4.将 LMV321的两个输入都设置为0V 并在 LMV321的输出端观察到5V 电压并不一定意味着 LMV321会受损。 不要忘记 LMV321输入失调电压的影响。

    5.通过 Q28对 C808直接放电会破坏晶体管。 插入一个小型限流电阻器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agril、

    Kai 注释有效。

    当 LMV321的两个输入均高于共模范围且运算放大器处于开环配置时、输出将接近0V 或5V。 输入级是截止的,因此下一个内部级将具有零差分输入。 该功率级不是完全平衡的、因此大多数器件将变为低电平、但某些器件将变为高电平。 如果这个阶段是平衡的、那么低/高溢出的值将是50/50。

    LMV321A 不会出现此问题。 即使在接近正电源轨的输入端、运算放大器仍会看到输入(无截止)。 因此、您必须具有输入电压差才能获得所需的输出。

    由于您只关心12V 降至大约5V 以下时的短路、因此根本不需要运算放大器。 晶体管可以完成这项工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您是否建议使用比较器代替 LMV321? 如果是 P2P、则更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Agril、

    LMV7271MF 是具有相同引脚输出的比较器。 此外、使用200k 电阻器替换众多二极管中的一个(从12V 到 IN-)。 当12V 电压正常工作时、这将确保低输出电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

     谢谢、我们将对其进行评估。