This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA211-HT:OPA211-HT

Guru**** 2796925 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807188/tina-spice-opa211-ht-opa211-ht

器件型号:OPA211-HT
主题中讨论的其他器件:TINA-TIOPA211

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

需要帮助了解;

1)希望将信号(信号具有直流偏移)交流耦合到同相放大器。 但在输入端面临交流耦合问题。 Spice 模型是否存在任何问题(不确定)?

e2e.ti.com/.../OPA211_2D00_HT.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    端接电阻过高-如果您获取最大输入 Ib 125nA 乘以33Mohm、即4.12V、

    将其减小10倍、并将输入 C 升高到10nF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael Steffes

    感谢您的回复!!

     将进行仿真 并返回

    还有其他解决方案吗? 同相放大器前面有一个需要 高通的电路。 更改 RC 值将影响信号形状。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    将 R1减小并将 C1增大到相同的系数将使转角频率保持不变。 这是解决方案吗?

    另一种补救方法是使用具有较低输入偏置电流的 OPAMP。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Michael 和 Kai 的投入。 支持此设备的应用工程师将在周三之前出差、届时他可能会在谈话中添加更多内容。

    谢谢。