This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:电路设计建议

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801192/xtr111-advice-about-circuit-design

器件型号:XTR111

尊敬的先生。

我的客户现在正在为其系统应用 XTR111。

电路将如下所示。

如果您发现任何需要改进的错误点、请提供建议

或有关其上的点。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideyuki、您好!

    C17位于错误的位置。 请参阅数据表。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideyuki、您好!

    如果您不打算使用 XTR111稳压器、请将 REGF 与 REGS 短接在一起、并按照 XTR111数据表图45的建议安装470nF 旁路电容器。

    如 Kai 所述、请将 C17连接到 Q11的漏极(请参阅数据表的图36)。

    非常感谢、

    此致、

    Luis