This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211-HT:HKQ 封装-是否翻转

Guru**** 2826355 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA211-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801486/opa211-ht-hkq-footprint---is-it-flipped

器件型号:OPA211-HT

希望是一个简单的问题

我计划使用 OPA211-HT 运算放大器、唯一可用的高温封装是陶瓷双扁平封装(HKJ)和陶瓷鸥翼(HKQ)。 香港 J 需要铅成型、我不想这样做、这样就离开了香港 Q 翼。

此部件看起来是颠倒的? 即器件的盖子将齐平 PCB

那么、我的问题是否可以确认封装的引脚编号已翻转?

我的封装图片如下

此致

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持此设备的应用工程师将在周五返回办公室时回复您的询问。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    数据表中显示的“顶视图”是根据您安装设备的方式(而不是盖侧)显示的顶视图。 因此、引脚标识符将像您在封装中所做的那样翻转。

    最棒的

    Zak