This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4031:估算和改进线性度

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807084/ths4031-estimating-linearity-and-improving-it

器件型号:THS4031

大家好、团队、  

客户正在使用 THS4031进行设计。 此时、它们需要以原来的速度2倍开始采样、THS4031似乎仍然是一个不错的选择。 我们如何估算它在测量范围内的线性度以及如何改进它?

工作条件为:

  • 双电源=+/- 9Vdc
  • 增益介于1和3之间
  • 输出信号范围为0至4Vdc (支持16位 ADC)
  • 信号是脉冲(2MHz 持续时间)、并在信号设置(99%)后尝试测量该脉冲的振幅。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    测量线性度的一种方法是绘制放大器的输入和输出。 这将为您提供输入和输出之间的线性关系。 为了提高线性度、您可以做的一件事是改变电源、使电源电压介于-7V 至11V 之间。 这使您能够处于电源的中心、从而使您远离信号可能达到钳位状态的电源轨。 您还可以将电路偏置为2V、以便您的输入信号在2V 左右从0V 移动到4V。

    谢谢!
    卡兰