This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:该运算放大器在电阻负载下运行时看起来非常热。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807586/opa552-this-opamp-appears-run-very-hot-with-resistive-load

器件型号:OPA552

我在增益为~6.5的电路中使用 OPA552运算放大器。 我降低了电阻器值、现在我有一个干净的信号。 我在一个电路中有两个、其中一个用作直 流电流的简单40V 开关。 这两种电阻器均驱动电阻器负载(当前为10千欧姆)。 这两个运算放大器都是触控温度很高的(~80C)。 我现在有一个粘接式散热器。 此组件热运行是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Doug、

    您能否显示原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    您没有提到您正在使用的 OPA552封装类型、但 在给定的电源情况下、SOIC 的温度将比 DDPAK 高得多。 采用+/-30V 电源时的静态功率会导致大约0.42W 的功耗、这可能会导致非常小的封装发热。 采用 Kai 建议的原理图有助于我们更好地将您的应用可视化、并有助于了解功率影响。

    务必检查 OPA552运算放大器的输出、并确保不存在任何高频振荡。 如果偶然出现振荡、则可能导致过多的功率耗散。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将尝试获取原理图。 它采用 SOIC 封装、对于该组件而言、1/2瓦似乎有很大的功耗。 让我来做一些数学计算... 它大约为每平方厘米4个。 2瓦。 这将在200瓦时产生10cm x 10cm 的功率。 这很好。 下一代 PCB 将在散热器的所有 SOIC 运算放大器上都有安装孔。 此外、触摸测试可能会误导人、因为我的手指可以绝缘一半的热耗散。 刚刚检查、输出看起来稳定。