This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:INA828和 INA819之间的增益误差与温度间的关系

Guru**** 2797425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA819, INA828, INA821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801544/ina828-gain-error-vs-temperature-between-ina828-and-ina819

器件型号:INA828
主题中讨论的其他部件:INA819INA821

你(们)好

INA819 (图31)和 INA828 (图29)的数据表上的增益误差与温度间的关系图显示了超过10倍的差异、假设这些差异是典型值。 但是、在电气特性的第5页和第7页上、增益与温度间的关系为+/-35和+/-50ppm/C。 有人能解释一下我在这里遗漏了什么吗?

谢谢、

FZ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 FZ、

    我认为一个单位是"ppm/°C"、另一个单位是"ppm"。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    好的、谢谢! 那么、就温度漂移而言、INA819应该更好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、FZ12、

    没错- INA821具有更好的漂移性能。

    对于增益漂移、请记住、外部增益设置电阻器(RG)的稳定性和温度漂移也会影响增益。 INA821数据表的第8.3.1.1节对此进行了进一步说明。

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢!