This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199-Q1:通过几 kHz 振荡实现高精度感测

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801324/ina199-q1-sensing-accurancy-with-several-khz-oscillation

器件型号:INA199-Q1
主题中讨论的其他器件:INA210

大家好、  

当在直流/直流 mΩ 中使用 INA199A-Q1通过0.1 μ H 感应电阻器感应电感后的输出电流时、   

在2-3A 等小电流情况下、输出具有几 kHz (3.3kHz)的振荡。

当负载以45A 开启时、输出应计算为225mV (增益为50V/V)、而波形为频率为13.5kHz 的三角波。 为什么它是三角形、中点为~225mV

此致、

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    感谢波形。 嗯、很难说出它为什么是三角波。 直流/直流输出电流是否可以包含13.52kHz 输出纹波?

    100 uOhm 分流电阻器非常小。 除交流误差外、如果分流电阻器的感应线路包含主直流/直流导通路径中的阻焊电阻、则可能存在直流误差。

    最棒的
    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gene、

    此外、如果负载电容大于1nF (没有隔离电阻器)、它们可能是输出纹波。 如果它们是某种隔离电阻、则负载电容可能大于1nF、但如果它过大、则该 RC 网络可能会导致与 INA210的闭环输出阻抗共振。

    最棒的
    Peter