This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139AQML-SP:未使用的输入

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139AQML-SP, LM139AQML, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807549/lm139aqml-sp-unused-inputs

器件型号:LM139AQML-SP
主题中讨论的其他器件: LM139AQMLLM324

大家好、

我的客户对 LM139AQML-SP 有疑问

在应用设计指南 SNOAA35–2019年4月的"5.1未使用比较器连接"一章中,它们描述了如何连接未使用的比较器。

它需要输入端的电阻器、浮动输出和偏置输入。

 

然而、在我们的当前设计中、未使用的比较器的连接如数据表 LM139AQML - SNOSAH8G 中所述:

“所有未使用的比较器的所有引脚都应连接到负电源。”

 

对于我们来说,了解当前实施是否存在风险是很重要的。 最终需要修改现有设计?

 

我们的分析表明:

-       将输出连接到负电源不是问题。 电源电压为15V。

-       在没有电阻器的情况下将输入连接至负电源不应该是问题。 ? 引脚通过短轨直接连接至负电源。

没有       偏置电压,我们无法回答。 是否存在内部振荡的风险? 引脚通过短轨直接连接至负电源。

 

我从另一个线程中看到、LM139AQML-SP 没有内部 ESD 二极管、因此不需要进行输入电流限制。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/797303

请您澄清一下这里的最佳做法是什么?

此致

Mihir

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    该应用手册中的第5.1节旨在与 LM324应用手册保持一致。

    是的,输入可以接地*如果*它们直接连接到 GND 引脚,在这种情况下,瞬变几乎不会或根本不可能导致输入和 GND 之间的电压差。 例如、如果 GND 引脚连接到电源 GND、而引脚连接到信号接地、且接地端之间存在瞬态、则可能会出现问题。

    输入引脚短接的小风险是、一些具有零偏移的器件可能会漂移过零(由温度或电源电压变化引起)并导致输出"抖动"。 由于这是集电极开路输出、如果没有上拉电阻器、输出将不会移动。 您只会看到电源电流的微小变化(几微安)。

    电流限制仍然是必要的。 尽管它不是专用 ESD 器件、但 GND 的输入端仍有一个体"二极管"。