This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于远距离传输的视频放大器

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA454, THS6212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800250/video-amplifier-for-long-distance-transmission

主题中讨论的其他器件:OPA454THS6212

您好!

我正在寻找有关 TI 器件型号的指导、以帮助我完成一个项目。  我需要在大约5km 的15 AWG 屏蔽线下放大视频信号。  视频信号是 NTSC/PAL 复合信号1伏 P/P,540电视线,768H x 576V。  我估计线路上的压降约为45伏、因此我假设信号需要升压~50伏才能实现这一点。 有没有人可以向我发送任何建议或 TI 电路图、以便指导我走向正确的方向? 我最初查看的是 OPA454高电压运算放大器、但注意到压摆率的额定值仅为13V/us 左右。 我认为我的信号的压摆率超过100 V/us、因此这不起作用。 如果有任何帮助,将不胜感激。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dustin:

    您应该使用传输线技术、并且应该使用传输线的特性阻抗端接电缆的两端:

    en.wikipedia.org/.../Transmission_line

    并使用提供极低损耗的传输线路。 您可以插入由远程电源供电的缓冲器/中继器。

    另一种选择是通过光纤传输。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dustin、您好!

    5公里长的电缆对我来说听起来很贵。 您可能还需要补偿高频损耗。 带定向天线的视线射频将更容易、但请务必遵守政府法规。 这是一个家庭项目吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这在安防摄像头应用中曾经出现过很多问题-有一些芯片组可以执行此任务、其中接收器是有损耗的电缆均衡器、当频率上升时、增益会大幅上升。 不要记住器件型号、但我相信您可以找到它们-无需在此器件上重新创建滚轮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Michael、这也是我的想法。 这看起来是合适的芯片组吗?

    https://cdn.anaren.com/product-documents/MSK/Amplifiers/MSK130/MSK130_DataSheet(Rev_f).pdf

    到目前为止、这是我唯一能够找到的具有适当压摆率和高电压以驱动线路下行的稳压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿 Ronald、我被戴上手铐、戴上5公里长的15 AWG 导线。 它实际上是一辆在下面运行视频摄像头的有线卡车。 视频摄像头需要将视频数据通过5公里的电线传输到叉车、然后将其校正以进行显示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、双绞线驱动的达斯汀是安全视频和 VDSL 中众所周知的领域-没有人使用您发送的部件、 对于 DSL 双绞线驱动器、这些驱动器使用+/-15V 双 CFA 型器件(如 THS6212)行驶了很多英里-但这只是一个示例、 不是你想要的-我已经给一些安全视频联系人找了一些想法、可能会得到回复-我认为 TI 没有任何东西。

    因此、是的、在电缆中启动一些相当好的摆幅会有所帮助、但真正使接收器均衡的是、这是使有损耗电缆响应变平的关键。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所以、达斯汀、我不相信 TI 会提供这样的器件、但是如果有人在提示您、Intersil 会提供相当多的5类驱动器。 他们在这方面做了很多工作、并提供了很多类似这样的应用手册

    www.renesas.com/.../an1307.pdf

    这是之前的一个、之后有一系列专用的 Cat-5差分线路驱动器-我只能找到一个三通道快速驱动器、实际上最初是 Elantec 部件-我知道他们也有单通道驱动器-你可以问他们、

    www.renesas.com/.../el4543.pdf

    然后、对于均衡接收器-请查看

    EL9110、ISL59911、ISL59910、ISL59603

    然后、在 Mega Q 补偿中有一个午餐附加版本-这一切都是为了随着频率的增加而使接收器增益达到峰值、从而使第一个应用手册中描述的滚降均衡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    达斯丁、

    请告诉我有关该屏蔽线的更多信息。 这是同轴电缆吗? 中心导线、然后(移出)绝缘体、金属编织屏蔽层和外部绝缘体?