This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA189:当它在 DAC8811电流输出后作为 I-V 转换 OP 时、会出现尖峰

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8811, OPA189, DAC8801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807412/opa189-spike-occurs-when-it-as-a-i-v-conversion-op-after-dac8811-current-output

器件型号:OPA189
主题中讨论的其他器件:DAC8811DAC8801

您好!

我们发现、当 OPA189作为 DAC8811电流输出后的 I-V 转换 OP 时、可以从 OPA189的输出引脚观察到过冲和下冲。 (下面的黄色波形)

我们大致浏览了 OPA189的数据表,但没有看到任何有关输出谐振的段落。

我们将 R8从2K 欧姆替换为47欧姆、并添加了一个与 C3并联的附加11K 欧姆电阻器。

下图中的蓝色波形是我们从 RC 滤波器的输出测得的值、而黄色波形没有 RC 滤波器。

  

谐振似乎有所改善、但稳定时间延长。

您是否有任何其他解决方案可以帮助在不延长稳定时间的情况下减少 OPA189输出谐振?

感谢您的热情支持。

此致、
Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cindy 您好、

    DAC8801的数据表第8.3.1节建议添加补偿电容器(C1)。 该电容将提供相位超前补偿、从而减少振铃。

    将 R8降低至47R 并将 C3保持在470pF、这会导致运算放大器不稳定。 因此、要么再次增大 R8、要么应减小(甚至删除) C3。

    Kai