This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC1458:输入偏置电流与温度间的关系。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: MC1458

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807470/mc1458-input-bias-current-vs-temperature

部件号:MC1458

大家好、

我正在寻找 MC1458和 MC1558的"输入偏置电流与温度间的关系"图。

请分享这些内容?

然后、我们如何确定何时需要其他数字?

我们应该问 E2E 吗?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    输入偏置电流通常不会随温度变化很大。 但请注意数据表中的整个温度范围最大输入偏置电流规格。 这是最坏情况下最重要的因素、而不是典型行为。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai。
    我明白了。
    我在数据表的整个温度范围内看到的最大输入偏置电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    Kai 正确-查看数据表表表中给出的最大值、这些是测试值。 图仅为典型性能。

    如果您对器件性能有疑问、但数据表无法回答、则 E2E 是您最好的提问场所。 根据请求、我们可以获取数据并提供示例图、也可以在系统中查看是否可以共享任何其他信息。 这种情况并非总是如此、但提出问题并不会有任何伤害!

    最棒的
    Paul