This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA211:测量超低噪声的仪器

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801505/opa211-instrument-to-measure-the-untra-low-noise

器件型号:OPA211

大家好、

数据表显示输入电压噪声为80nVPP (0.1至10Hz)、请问使用哪种仪器来测量这种低噪声? 因为现在我们要测量20uVRMS 噪声(0 ~100kHz)、但没有这样的仪器来测量如此低的电压。 您能否说出用于测量的仪器的品牌或名称?  

谢谢 、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    在测量噪声时、我们在应用工程中不使用任何特殊的设备;但是、特征 评定团队使用更复杂的设备、但我们无法披露他们的方法。

    基本上、在应用中、我们使用简单的两级放大器配置。 受测放大器和 后面的运算放大 器都放置在高增益中、以放大受测放大器的噪声。 包含两个放大器的电路板被放置在一个金属外壳中、而运算放大器由串联的9V 电池供电。 进入高增益测量电路的杂散噪声是更难处理和解决的因素之一。 外壳具有 BNC 或 SMA 连接器、可通过连接到测量仪器的屏蔽电缆传输放大的噪声。

    第8.7和8.9节中的 TI 精密放大器系列提供了有关使用 O 示波器进行测量的信息。 我建议 查看该系列以及所采用的方法。 这应该是一个良好的起点:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-7

    另请参阅该网页上的 PDF 下载内容以及 Art Kay 关于 运算放大器噪声的原始科技日演示文稿:

    e2e.ti.com/.../Op_2D00_Amp-Noise-and-Measurment_5F00_Oct_5F00_2013.pdf

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程