This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV611:LMV611的 CMVR 温度曲线

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807248/lmv611-cmvr-temperature-curve-of-lmv611

器件型号:LMV611

我在 LMV611的数据手册中看到以下参数。 我想℃温度在85~125 ̊ C 之间时的 CMVR。 是否有任何相关的测试数据和 CMVR-温度曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LMV611

    我在 LMV611的数据手册中看到以下参数。 我想℃温度在85~125 ̊ C 之间时的 CMVR。 是否有任何相关的测试数据和 CMVR-温度曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jace、

    请参阅数据表中的图2、3和4。 它显示了各种电源电压和温度的偏移。 可以尝试在85C 至125C 之间进行数学内插、但最好选择能够在整个工作温度范围内执行 V-至 V+运算放大器。