This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD144:我使用 LM393更改 TLV3201。 出现问题#39。

Guru**** 2381210 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, LM393
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799792/tipd144-i-use-lm393-to-change-tlv3201-there-s-a-problem

器件型号:TIPD144
主题中讨论的其他器件:TLV3201LM393

我使用与图相同的电路、只需将 TLV3201更改为 LM393。 问题是当我在 VH 和 VL 之间输入正弦波时、多西姆仿真输出结果是方波。 它不应该是低电平信号吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用与图相同的电路、只需将 TLV3201更改为 LM393。 问题是当我在 VH 和 VL 之间输入正弦波时、多西姆仿真输出结果是正弦波。 它不应该是低电平信号吗?

    我问的上一个问题是错误的、现在是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正弦波的振幅是多少? 很难从您的图形中分辨。 正弦波的 VL 是否为2.3V、VH 是否为2.7V? 如果是、则输出将在输入达到 VH 和 VL 阈值时切换。 只有当您的信号保持在2.7V 以上时、输出信号才会保持低电平、而当低于2.3V 时、输出信号将保持高电平。

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我同意 Jonathan 的说法。 该电路也不适用于 TLV3201、因为您的信号幅值太低。 因此、要么增加信号振幅、要么减少迟滞。

    e2e.ti.com/.../lm393.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    您是否尝试按照 Kai 的建议增大输入信号幅度? 如果是、这是否有助于解决您的问题?

    此致、
    Jonny