This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2191:估算85°C 时的最大输入偏置电流

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800704/opa2191-estimating-maximum-input-bias-current-at-85c

器件型号:OPA2191

我使用的是 OPA2191。  数据表列出了125C 时的最大输入偏置为9nA。

器件是 CMOS 型运算放大器、因此我认为输入偏置应该在每上升10°C 时加倍。

因此、我假设85C 时的最大输入偏置应为9nA / 2^((125-85)/10)= 563pA。

此计算是否正确、或者最坏情况下的输入偏置是否明显大于或小于85C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    您是否见过数据表的图17? 它显示了典型的输入偏置电流。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我无法真正根据典型电流进行设计。  如果我不是根据最坏的情况进行设计、那么我无法向客户保证电路的精度。  除非我在高温下对大量单元进行表征以确定界限、或者在高温下单独测试每个单元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    图17显示了85°C 时约400pA 的典型输入偏置电流 因此、您估计的563pA 最大输入偏置电流可能过于乐观。 我假设约为2nA。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你可能是对的。 最坏情况通常比典型值高3到5倍。 因此2nA 看起来是正确的。

    我希望有人有一些经过验证的数字。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我找到了一些有限的 OPAx191特性数据。 它具有 多个器件的 IB 与温度曲线、以及特定温度下的 IB 编号列表。

    该信息被视为 TI 机密、因此我无法共享该报告。 但是、我可以告诉您、在90°C 时有一个读取点、并且在该温度下、最高的 IB 器件略低于2nA。 在85°C 时、IB 会稍微低一些

    我想凯安的±2nA 建议是对85°C 时最大 Ib 的一个很好的估计 请记住、TI 不保证在85°C 时达到最大 Ib、因为它未列在 OPAx191数据表的电气特性表中。  不同的生产批次可能会更高。 这 仅受 TA =–40°C 至+125°C IB 限值 ±9nA 的限制、该限值通常处于最高温度。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 这正是我要找的。 我将使用2nA 数字、但至少根据一些测量数据不能保证该数字与其他数据一致。

    25°C 时引用的最大值和典型值之间的比率为4:1 (20pA 与5pA)。 2nA 和500pA 之间的比率也是4:1。 因此、对于该器件、即使在温度范围内、典型值与最大值之间的比率也大约为4:1。 两个比率在两个非常不同的温度下一致这一事实增加了我对2nA 数字的信心。



    正如一个侧注、

    在25°C 和125°C 时有保证的偏压数字是很好的、但有时我希望工作温度高于室温但低于沸点(例如、任何外部由人处理的东西)。 只要不增加太多的成本、TI 在数据表中添加更有保证的限值只会带来好处、因为它允许我将放大器设计到要求更严格的产品中。