This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2144M-D:+/-电源轨定序

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2144

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801169/tle2144m-d---supply-rail-sequencing

器件型号:TLE2144M-D
主题中讨论的其他器件:TLE2144

您好!

我使用两个单独的电源为运算放大器提供±15VDC。 由于无法同时启动它们、从第一个电源(+15)的启动到第二个电源(-15)的启动之间存在大约100ms 的延迟。 这种延迟是否可能会损坏运算放大器、或者它们是为应对这种情况而设计的?

谢谢、

HSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要不违反 TLE2144的绝对最大额定值、就不会出现任何问题。

    但请注意、电源电压稳压器的输出端具有闩锁保护二极管、如该原理图所示:

    为什么会这样呢?

    每个 OPAMP 同时消耗正负电源电压的电源电流。 因此、如果+15V 电源电压首先出现、OPAMP 会尝试将其电源电流推入负电压稳压器的输出、从而在负电压稳压器的输出引脚处强制施加正电势。 这会阻止负电压稳压器并使其陷入闩锁状态。 (下部)闩锁保护二极管会限制该正电压、将负电压稳压器输出端的相关电流分流至 GND 并防止闩锁。 如果首先出现-15V 电源电压、情况也是如此。 然后、上部保护二极管防止正电压稳压器进入闩锁状态。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、高速家伙、

    许多运算放大器在合理情况下不受 电源启动时序差异的影响、但有些运算放大器则不受此影响。 这不是数据表中通常讨论的内容、因为假设电源将同时达到水平。 100毫秒似乎并不是很长、但对于双电源运算放大器、在该时间内可能会发生奇怪的情况、因此最好尝试尽可能减少该问题。

    我们建议并 帮助避免 电源启动延迟发生意外情况的一个补救措施是在 每个 电源引脚上添加瞬态电压抑制器(TVS)二极管、如下所示。 单向 TVS 二极管的工作方式与齐纳二极管类似。 稍后出现的电源线上的 TVS 二极管将暂时正向偏置、并提供接地的电流路径。  一旦该电源电压上升、TVS 将反向偏置、就运算放大器而言、所有 TVS 都应与其电源保持良好状态。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程