This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4188:OPA4188

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800595/opa4188-opa4188

器件型号:OPA4188

是否存在一个输入受电(约2.5VDC)且电源引脚上无电的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard、

    一般而言、我们建议在电源关闭时不要对运算放大器引脚施加电压。 这是一个未指定和未表征的电路条件、当电源引脚出现时、可能会产生意想不到的后果。

    当 OPA4188电源引脚 V+和 V-未加电时、这些引脚是否会通过未加电的电源看到高阻抗? 此外、输入和+2.5V 电压源之间是否存在任何电阻?

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、电源引脚在关断时会看到高阻抗。 是的、对于2.5V 输入(>30meg Ω)、有高阻抗。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    正式而言、TI 不保证特定器件在电气特性表中未涵盖的任何电气条件下的行为。  非官方而言、OPA4188在未加电状态下由极高的源阻抗驱动、这种情况下可提供极少的输入电流。 未供电的 OPA4188极不可能以任何负面方式对此一组条件做出响应。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程