This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:证书

Guru**** 2876790 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, AMC1200, AMC1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800872/amc1300-certificate

器件型号:AMC1300
主题中讨论的其他器件: AMC1200AMC1100

我们的客户正在考虑使用 AMC1100、AMC1200或 AMC1300。
您能否提供 AMC1200和 AMC1300的 UL1577和 VDE0884-10认证、以及 AMC1100的 UL1577和 IEC60747-5-2认证?

此致、
Y. Hirata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hirata-San、

    您查找的文档均可在 AMC1100、AMC1200和 AMC1300的产品文件夹中找到-转至技术文档选项卡、然后向下滚动至"更多文献资料"部分。 您应该可以在这里找到您想要的一切。