This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA2111:具有固定输出电压的 DABP 滤波器

Guru**** 1821790 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA37
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/797990/tina-spice-opa2111-dabp-filter-with-fixed-output-voltage

器件型号:OPA2111

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

关于我之前的主题 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/778421、 我对我的设计还有一个疑问。 此设计提供固定输出电压、即在第二个放大器输入端提供的7.5伏电压。 我希望带通响应仅来自 DABP、输出必须与放大级相同。 请给我一些解决方法。

谢谢、致以诚挚的问候

Parag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parag、

    那么、为什么不使用双极电源电压?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parag、

    您能否为我们提供滤波器设计的最终原理图? 可能存在与电路不兼容的直流偏置条件、从而导致+7.5V 固定输出电压。 确保包含电源信息。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是最终的原理图电路。  

    e2e.ti.com/.../OPA37-with-DABP-for-TI-Discussion.TSC

    这是我在项目中使用的类似设计。 我已在原始原理图中添加了 TR 开关和多级放大。 如果需要原始原理图、我可以通过邮件亲自发送给您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parag、

    为什么不这样做并像我之前提到的那样使用双极电源电压?

    e2e.ti.com/.../parag1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Parag、

    另请注意、1N4007是整流二极管、可能不适合钳制信号电压。 最后、您可能需要改用 BAV99。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parag、

    OPA2111运算放大器的直流偏置布置 不正确。 U1的同相输入为0V、OPA2111由+15V 单电源供电。 其共模输入电压下限大约比电路中设置为0V 的 V-电源轨高+4V 至+5V。  如果您必须使用+15V 电源运行 OPA2111级、则需要将 OPA37、U5输出从0V 至+7.5V 进行直流电平转换。

    该原理图显示了 OPA37由+/-15V 电源供电、似乎它们应该可以像 Kai 建议的那样为 OPA2111运算放大器供电。 如果输出需要+7.5V 直流电平、则可以施加+7.5V +Vb;但是 、原始 DABP 拓扑的电路点为0V

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Parag、您好!

    您是否拥有有关 DABP 过滤器所需的所有信息? 如果是、请关闭此 e2e 查询。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 先生:

    我记下了您的有用建议、并将在我的设计中实施这些建议。 感谢您的建议。

    此致

    Parag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas 先生:

    您的指导对我非常有用。 由于个人原因、我与这项工作没有接触。 我研究了您的建议、需要1天时间来了解上述所有术语、然后实施这些术语。

    谢谢、此致 Parag
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,谢谢你和托马斯先生的帮助。 我仍有两个问题、如下所述:

    问题1.  当放大器输出处于电压范围时、为什么我的滤波器电路的输出降至毫伏(类似于 Thomas SIR 在前面的评论中建议的设计)?

    问题2.  我们可以对电路施加的最小电压是多少? 我希望输出信号的电压范围高达5伏吗?

    此致

    Parag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Parag、

    我尚未理解您的第一个问题。

    仿真表明、为了提供5.0Vp 的输出信号、必须在带通滤波器的2.254kHz 中心频率下提供30mVp 的输入信号。

    但请注意、具有如此大的 Q 值的带通滤波器需要很长的稳定时间才能达到最终值:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    这真的很有帮助。 非常感谢您的建议。 我现在得到了解决方案。  

    此致、Parag