This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2316:OPA2316SIRUGR 数据表 PCB 布局问题

Guru**** 2505665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800343/opa2316-opa2316sirugr-datasheet-pcb-layout-issue

器件型号:OPA2316

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

请参阅数据表。

下面的红色标记与0.58mm 不匹配。

请确认并修改规格、将红色标记更改为0.575mm、然后重新更新规格。
[(1.85-0.7)/2]=0.575mm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    我们讨论的是0.005mm 的"误差"?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    焊盘图案中给出的规格的精度为2个小数位、这就是您指出的数字是四舍五入的原因。 0.005mm 的误差是否会影响您的设计? 大多数实际器件尺寸的容差为0.1mm。

    谢谢、
    Paul