This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV521:ABS 差分输入电压值

Guru**** 1952840 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV521, TLV7031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799709/tlv521-abs-diff-vin-values

器件型号:TLV521
主题中讨论的其他器件: TLV7031

您好!

我的客户需要知道 DS (300mV)(第2页第6段)中报告的差分输入电压的绝对值是否可以更大。

客户意识到、在某些使用条件下、超出该值、达到2V。

非常感谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Antonio、

    否、请要求您的客户不要超过绝对最大额定值、因为这可能会对器件造成永久损坏。 TLV521具有输入二极管、因此超出差分输入电压限值可能会对二极管造成永久损坏。 除此之外、还存在其他问题、例如相位反转、电流泄漏等... 当器件在其限制之外运行时也可能发生。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、先生。 Ravi、
    是否可以通过在 TLV521的两个输入端使用电阻器来避免损坏?

    如果是、要​​使用的最小值是多少?

    此致、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francesco:

    您可以在输入端使用电阻器将输入电流限制在10mA 以下。 另一个需要考虑的问题是、经常使用超出绝对最大额定值的器件可能会延长器件的使用寿命。 您的客户将此器件用于什么应用? 您的客户是否将此运算放大器用作比较器、如果是、则还有其他不带输入二极管的运算放大器可用于此应用、例如 OPAx990。

    此致、
    Bala Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi 先生:

    感谢您的回复。

    该器件用作比较器。

    在一个电路中、最大电流限制为0.2mA、输入端的差分电压为2.5V (瞬态)。 典型值为电流= 0.09mA、差分电压= 1.7V

    在第二个电路中、输入端的差分电压将在70秒内(启动时一天一次或两次)超过最大额定值、最大电流= 2.5mA、输入端的差分电压等于4V (0sec)和0.3V (70sec)。 当然、可以降低电流值。 在这70秒之后、绝对值不再超过。

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ciao Antonio、

    使用 OPAMP 作为比较器时存在许多缺陷。 例如、当为输入提供非电流差分电压时、电源电流会急剧增加。 另一个限制是差分输入电压可能受到限制、TLV521就是这种情况。 如果制造商没有明确地在数据表中指定最大输入电流、那么限制输入电流是否有助于防止损坏是有疑问的。 您将完全自行承担风险。 我不会这么做。

    为什么不使用 TLV7031? 这是一个毫微功耗比较器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:
    非常感谢您的回答。
    遗憾的是、查看数据表时、我没有读取差分输入电压的绝对值。
    在该值下、我可以看到什么?

    此致、
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Francesco。

    只要输入电压不超过绝对最大额定值(请参阅 TLV7301数据表的第6.1节)、差分输入电压就不受限制。 另请参阅数据表的第7.4.1节。

    Kai
x 出现错误。请重试或与管理员联系。