This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA192:当 Vcm =1/2 Vs 时、Tina 仿真误差

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA192, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800312/opa192-tina-simulate-error-when-the-vcm-1-2-vs

器件型号:OPA192
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我使用 TINA 将 OPA192仿真为逆变器、但有问题。 电路如下所示。

Vs =±3V,VCM=1/2 Vs=1.5V、输入为1V/1k 正弦信号、增益=1。 误差如下所示:

请帮帮我。 还附加了 TINA 文件。 谢谢。

e2e.ti.com/.../sbom861c.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 V+输入将获得2的直流增益、输出将尝试将其驱动到3V 电源轨中-这将不会在物理或类似情况下运行、需要将其封装掉或增加+电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经使用您的 TINA 模型尝试了瞬态分析、它没有显示此错误。 那么、您尝试此仿真的目的是什么?

    顺便说一下、由于您的电源电压仅为3V、因此您输入的直流偏置电压(V1)幅度太大。因此、由于 OPA192是轨到轨放大器、因此其输出电压将限制为3V。

    因此、我建议您将直流偏置电压(V1)更改为0.6V、然后您将看到良好的性能。  

    我分别将这两个瞬态仿真结果附在下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Betty:

    您发布的 TINA-TI 文件不是原理图的文件。 您能发布吗?

    V1的作用是什么?

    Kai