This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640:关于最小输出电压

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799894/lmp8640-about-minimum-output-voltage

器件型号:LMP8640

大家好、

 

我们有两个问题。

 

------

[第1季度]

我们正在评估 LMP8640HV-H (H 版本)。

然后、当3引脚和4引脚短接(VCM=0V)时、VOUT 大约为75mV 至150mV。

这种行为是否正确?

 

Unit1:75mV

Unit2:100mV

Unit3:150mV

 

我们知道、VCM=2.1V 时、LMP8640HV-H (H 版本)的最小输出电压为80mV (MAX)。

因此,我们想知道VCM=0V 时 VOUT=150mV是否正确。

 

另外,如果您有任何信息,您能否告诉我们“VCM=0V 时的最小输出电压(MAX)”?

------

 

[第2季度]

我们知道图14是 LMP8640HV-T (T 版本)的特性图。

我的理解是否正确?

如果是、如果您有任何信息、请告诉我们 LMP8640HV-H (H 版本)的特征图吗?


 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanemaru、

    以下是我对您问题的回答:

    Q1–不幸的是、除数据表中提供的数据外、没有其他数据。 据我所知、一旦共模电压降至2V 以下、器件性能就会提高。 从许多典型曲线中可以明显看出这一点。 这可能是在 VCM=2.1V 时定义规格而没有任何以下指示的原因。 我无法确定这是预期行为、但如果它在 VCM=2.1V 但不在 VCM=0V 时是正常的、那么我会说是、这可能是正确的。

    Q2–此曲线包含全部三个增益、应适用于该系列中的所有器件。 对于“HV-H”,请参考标有“100V/V”的绿色曲线。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideto、您好!

    当查看显示-2V <Vcm<+2V, I would say, that the LMP8640 is optimized for hide side current sense applications. 范围内共模抑制比极端下降的数据表时 因此、当使用 VCM=0V 的 LMP8640时、我会很小心...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、广新、

    感谢您的快速回复和评论。

    我知道。 非常感谢。

     

    此致、

    Kanemaru