This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:20V 放大:运算放大器负电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799045/lm7171-20v-amplification-op-amp-negative-voltage

器件型号:LM7171

你(们)好

我使用 IC LM7171A 从3.3V 输入(单极)生成20V 输出脉冲。 下面是原理图。 我是否需要将-24V (NEG)连接到运算放大器的引脚4以使其正常工作?

  

谢谢你

Ashish.G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    根据数据表、输入电压必须与电源轨保持1.65V 的距离。 LM7171的输出也无法达到电源轨。 请查看 LM7171的数据表。 因此、是的、您将需要一些负电源电压。 在1k 负载下、负电源电压应至少为-2.5V、更好的-3V。 对于100R 负载、您将需要至少-6V 的负电源电压。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

       您能否建议使用任何可   从正24伏输入生成24V (NEG)输出电压的逆变器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不能在该器件上施加48V 电压、如 Kai 所说、-5V 电源可能会为您提供必要的 I/O 余量。

    此外、这些电阻值对于这个高速器件的稳定性来说太高了、您需要将其降低很多、R2033应该更像100欧姆、然后从那里计算反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Michael Steffes 和 Kai