This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:负输入电压、最大电流

Guru**** 2758915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799735/lm2903-q1-negative-input-voltage-max-current

器件型号:LM2903-Q1

您好!

在 LM2903-Q1上、未指定最大输入电流。  

(数据表中非 Q100的最大电流为-50mA)

负输入电压的最大输入电流是多少?  

谢谢你

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian

    遗憾的是、数据表不同。  我相信您会发现、在绝对最大值表中、只有-0、3V 的最小输入电压更常见、并且没有输入电流规格。  这是因为输入电流不可能具有-50mA、并且不会超出-0、3V 输入电压。  我们的团队针对此比较器系列编写了应用手册、第2.9节介绍了如何保护输入免受负电压 影响 www.ti.com/.../snoaa35.pdf。   我没有足够的特性数据来在输入达到-0.3V 时提供最大输入电流、但它将小于50mA、因为二极管在-0.4V 之后才开始硬导通。  第7页的图4显示了输入偏置电流与输入电压的典型性能曲线。  如果您需要我们提供更多信息、我们可以在离线模式下进行讨论。

    卡盘