This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA216:电流感测错误问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800187/ina216-current-sense-incorrect-issue

器件型号:INA216
主题中讨论的其他器件:INA219

大家好、

以下是我的客户提出的当前感应错误问题、需要您的帮助。

  关断电阻:0.01欧姆;

   设置:0.86A 的电流流经关闭电阻器

   读取0x01 SHUT VOLTAGE =0364 (十六进制)=868 (十进制),--> 868*10uV=8.68mV

   读取0x02总线电压=0V

   读取0x04 Current=10EF (十六进制)=4335 (十进制),--> 4335*1mA=4.335A

   ->根据结果、它适用于关断电压和总线电压。 但电流为4.335A、而不是0.86A

  更改以将流经关断电阻器的电流设置为0.56A

   读取0x01 SHUT VOLT=0235 (十六进制)=565 (十进制)->565*10uV=5.65mV

   读取0x02总线电压=0V

   读取0x04 Current=0B04 (十六进制)=2820 (十进制),--> 2820*1mA=2.82A

由于电流不匹配、因此需要您帮助解决此问题和问题。

注释。 附加文件列出了读数值、设置和电路。  

 e2e.ti.com/.../INA216-Current-measuring-05092019.docx

 

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户4782171、

    感谢您的解释。 我想工程师对电流 LSB 的实际含义进行了误解。 此外、这是一个使用 INA219而不是 INA216的应用。

    根据客户数据、校准寄存器(05h)= 5000h (20480解码)。 该值表示 Current_LSB = 200uA/位、而不是1mA。 您可以使用 INA219数据表中的公式(1)和(2)来获取该值。 此计算假设分流电阻为10m Ω。

    使用200uA 电流 LSB 后、电流测量分别变为867mA 和564mA、

    希望这对您有所帮助!

    最棒的

    Peter