This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226-Q1:

Guru**** 2805065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800043/ina226-q1

器件型号:INA226-Q1

大家好、

我找不到警报引脚复位的方法。 警报引脚响应过流后、警报引脚如何复位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、奥林、

    我假设您想知道如何在器件设置为锁存模式时复位警报引脚。 锁存模式(06h 寄存器、位0 =1)意味着警报引脚和警报标志位在一个故障后保持有效、直到屏蔽/使能寄存器被读取。 如果器件处于透明模式、则当故障被清除时、警报引脚和警报标志位复位至它们的空闲状态。 您可以在数据表的第7.6.7节中阅读相关内容、该节介绍了屏蔽/使能寄存器(06h)。

    因此、如果器件处于锁存模式、警报引脚被置为有效、并且过流情况不再发生、那么为了复位 ALERT 引脚、主机必须读取屏蔽/使能寄存器(06h)。 主机还可以通过写入配置寄存器(00h)来复位 ALERT 引脚。 请参阅以下数据表摘录。

    最棒的

    Peter