This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA335:关于 OPA335输入电压与放大器;I

Guru**** 2659325 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800048/opa335-about-opa335-input-v-i

器件型号:OPA335

尊敬的支持团队:

使用具有以下电路的 OPA335的客户:使用它可以通过25m Ω 的分流电阻器感应电池电流。  有时当电池短路时,电流将为几百 mA,PIN3上的电压将非常高(4.2V,似乎被内部电路钳制,下面的 CH2蓝色曲线),而 CH4是下面的黄色曲线(CH1)。   R93上有3V 压降、因此 OPA 的电流输入为3mA、这会在短期内损坏芯片吗? 太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vera、

    只要输入电流限制在10mA 以下、OPA335就不会损坏-请参阅第2页的绝对最大额定值表:

    请注意、在单个3.3V 电源上、额定输入电压范围仅为-0.1V 至1.8V