This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300:关于安全标准

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800030/amc1300-about-safety-standards

器件型号:AMC1300

你(们)好

我的客户有疑问。

AMC 1300系列是否符合以下安全标准?
如果没有、是否有符合以下标准的"隔离式放大器"?
・UL60065
・IEC60065
・IEC62368

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kishi-San、

    通常、这些标准适用于整个系统、而不是其中的各个器件。 在尝试通过这些认证测试时、必须考虑多种因素、我没有直接的这些标准经验、因为我们不制造整个系统。 AMC1300是在许多系统中设计的、因此我不认为无法通过这些认证测试的原因。